关于本地消息

本地消息可用于提供设备和进程状态的当前进行信息。
例如,可以在画面中放置一个本地消息画面对象,用于说明无法以图形方式完全准确地显示其条件的设备的状态。升降机可以关联
位于顶部
或
位于底部
这样的本地消息,还可以关联
正在降低
、
正在上升
和
已停止
这样的本地消息。
首先,在
本地消息
编辑器中建立一个包含本地消息及其触发器值的文件。然后,将消息文件分配给一个本地消息画面对象。设置本地消息画面对象时,为值连接分配一个标签或表达式。
在运行时,如果消息的触发器值与值连接相匹配,则本地消息画面对象会显示关联的消息。
小贴士:
  • 配置数据源的值连接,使其更改为适合特定消息的触发器值。例如,可以设置一条
    电机正在运行
    的消息,触发器值为 10。配置数据源以监视电机,当电机启动后,将值连接设置为 10。画面中的本地消息对象将显示
    电机正在运行
    ,直到值连接发生变化。
  • 无论是否存在要显示的消息,本地消息画面对象都始终显示在其所在的图形画面中。这是本地消息与参考消息的主要区别。[INFORMATION] 图形画面只会在有参考消息要显示时才打开(除非操作员使用转至画面按钮将其打开)。
  • 当重命名任何本地消息文件时,确保将使用该消息文件的任何本地对象都更新为新名称。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal