属性面板

如何打开“属性面板”?
当打开工程时,将在主窗口的右侧显示
属性面板
。可以隐藏该窗口或更改其大小和位置。如果该窗口不显示,可使用以下方法之一打开窗口:
  • 在
    图形
    工具栏中,单击 Show/hide property panel tool。
  • 从
    视图
    菜单选择
    属性面板
    。
  • 右键单击对象,然后选择
    属性面板
    。
  • 右键单击显示中的空白区域,然后选择
    属性面板
    。
属性面板
用于修改图形对象的属性,并将标签和表达式分配给对象。同时更改多个对象的属性时,
属性面板
特别有用。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal