创建测量盘

测量盘是一个带有指针的半圆,上面有代表传统的计量表或表盘的范围值。
使用测量盘对象可显示数据源的控件值。测量盘的指针在表盘上移动以显示不断变化的值。可以为测量盘配置阈值,以向操作员提示错误状态。
要创建测量盘
  1. 在
    图形画面
    编辑器中选择
    对象 > 测量盘和图形 > 测量盘
    ,或从工具箱中拖动 Gauge。
  2. 拖动鼠标,在测量盘的大致目标位置绘制一个大致大小的矩形。
  3. 双击测量盘打开其
    属性
    对话框。
  4. 在
    属性
    对话框中,指定测量盘的外观、值、阈值及其标签。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal