用键盘编辑细节

当编辑图形画面的细节时,使用键盘获得的控制精确性比使用鼠标时更高。可使用键盘调整对象形状、调整对象大小、调整对象位置和绘制对象。
要调整对象的形状
  1. 使用
    向上
    、
    向下
    、
    向右
    和
    向左箭头
    键将选择光标(单箭头)移动到对象上。
  2. 按住
    Shift
    键。这等同于按住鼠标左键。
  3. 使用
    箭头
    键将对象移到其新位置,然后释放
    Shift
    键。
要调整对象的大小或形状
  1. 将选择光标移到对象之上。
  2. 按下并释放
    Shift
    键。这将选中对象,并显示手柄。
  3. 用箭头键将选择光标移到手柄上。当光标位于手柄上时,手柄将变为双向箭头。
  4. 按住
    Shift
    键。
  5. 使用
    箭头
    键拖动柄,直到对象到达所需位置。
要使用键盘绘制对象
  1. 按
    Alt-O
    打开
    对象
    菜单。
  2. 使用
    箭头
    键移至所需对象,然后按下
    Enter
    键选中此对象。
  3. 使用
    箭头
    键将工具光标移至画面中要开始绘制对象的位置。
  4. 按住
    Shift
    键。
  5. 使用
    箭头
    键拖动工具,直至对象达到所需大小和形状。
    小贴士:
    使用加号 (+) 和负号 (-) 键增大或减小每次按下
    箭头
    键的移动量。
    要停止绘制,按下
    Alt-O
    打开
    对象
    菜单,然后选择“选择”工具。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal