定义自定义颜色

要定义自定义颜色
  1. 单击调色板中的
    其他
    打开
    颜色
    对话框。
  2. 选择其中一个
    自定义颜色
    框开始编辑。(这样可以避免意外编辑现有的自定义颜色。)
  3. 在基本色调色板右侧的色彩调整框中,将鼠标拖动到显示您所需颜色的区域(在小的
    颜色/纯色
    框中),然后拖动亮度条旁的箭头调整亮度。
    或
    键入红色、绿色和蓝色值,或者色调、饱和度和光度值,直到获得所需颜色。
  4. 单击
    添加到自定义颜色
    。颜色会添加到
    颜色
    对话框的自定义颜色列表中。
    小贴士:
    色调是颜色在色谱中的位置。饱和度是色调的纯度,从灰色到纯色。光度是指颜色的亮度,从黑色到白色。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal