创建字符串显示

使用字符串显示对象可向操作员显示数据源的消息。例如,可以设置报告过程或操作状态的字符串,或提供有关操作员下一步要执行操作的指令的字符串。在运行时,画面向操作员显示数据源处值连接的字符串值。
小贴士:
画面可以显示 Windows 字符集中的任何字符。配置数据源以显示符合要求的字符串值。
要创建字符串显示
  1. 在
    图形画面
    编辑器中选择
    对象 > 数字和字符串 > 字符串显示
    ,或从工具箱中拖动 String display。
  2. 拖动鼠标,在画面的大致目标位置绘制一个大致大小的矩形。
  3. 双击画面打开其
    属性
    对话框。
  4. 在
    属性
    对话框中指定画面的外观及其标签。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal