触发器标记选择器

“触发器标记选择器”列出了在
“报警设置”编辑器中定义的所有触发器标记。
对于触发器标记,确定要在报警列表、报警条或报警状态列表对象中显示报警的,或要在其中操作报警按钮的,然后选中对应的复选框。
FactoryTalk View ME
5.00.00 及更高版本支持采用多种语言的报警触发器。创建报警触发器时,其名称将采用应用的当前语言。当诸如报警列表一类的图形对象按触发器名称筛选报警时,触发器标记选择器会以应用默认语言显示触发器名称。如果未以默认语言设置触发器名称,则不会显示触发器名称,而会显示一个问号 (?)。要改正画面,请导入默认语言的触发器标记。
如果更改了默认语言,必须使用采用新默认语言的触发器标记名称,为每个过滤触发器的图形对象重新指定触发器标记。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal