创建一个审核跟踪列表

可能需要在图形画面中创建审核跟踪列表。
创建审核跟踪列表
  1. 在
    图形画面
    编辑器中选择
    对象 > 高级 > 审核 > 审核跟踪列表
    ,或从工具箱中拖动 Audit Trail List。
  2. 拖动鼠标,在列表的大致目标位置绘制一个大致大小的矩形。
  3. 双击列表打开其
    属性
    对话框。
  4. 在
    属性
    对话框中,指定列表的外观。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal