创建控件列表选择器

使用控件列表选择器从列表中选择流程或操作的状态。该列表会突出显示以显示当前状态,并且操作员可通过滚动列表来选择不同的状态。分配给选定状态的值会写入数据源。
选定了控件列表对象时,操作员可以使用按键按钮或小键盘或外部键盘上的箭头键和
Enter
键浏览列表和选择状态。按键按钮也可以直接链接到控件列表选择器,这样,无论是否选中控件列表控制器,按键按钮都能起作用。
要创建控件列表选择器
  1. 在
    图形画面
    编辑器中选择
    对象 > 高级 > 控件列表选择器
    ,或从工具箱中拖动 Control List Selector。
  2. 拖动鼠标,在选择器的大致目标位置绘制一个大致大小的矩形。
  3. 双击选择器打开其
    属性
    对话框。
  4. 在
    属性
    对话框中,指定选择器的外观、状态和标签以及是否使用 Enter 键握手。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal