设置 CSV 导出

使用
CSV 导出设置
对话框设置 CSV 导出。
要设置 CSV 导出
  1. 在
    浏览器
    树中,双击
    CSV 导出设置
    打开
    CSV 导出设置
    编辑器。
  2. 选中
    启用 CSV 导出
    复选框。
  3. 选择要导出的信息类型。
  4. 输入要将 CSV 文件保存到的一个或两个路径。
    小贴士:
    例如,输入:
    • PanelView Plus 6
      或
      PanelView Plus 7
      路径中的
      \My documents
      或
      \Storage card2
      。
      由于内部存储器上的空间有限,建议将 CSV 文件保存到
      PanelView Plus 7
      或
      PanelView Plus 6
      终端上的外部存储器。运行应用前将外部存储器插入到终端。如果外部存储器不存在,在内部存储器上导出 CSV 的过程中将创建
      Storage Card 2
      或
      USB Storage
      文件夹。
    Windows PC 或
    MobileView
    路径
    中的
    C:\Users\Public\Documents
    。
  5. 为
    导出触发器
    连接分配标签或表达式。
  6. (可选)为
    文件标签
    连接指定标签或表达式。
  7. (可选)在
    历史
    选项卡上为
    状态代码
    和
    状态消息
    指定标签。
  8. 单击
    确定
    。
    小贴士:
    使用
    启动
    编辑器启动 CSV 导出功能:
    • 选中
      审核跟踪
      选项卡导出审核信息。
    • 选中
      报警
      复选框导出报警消息。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal