为开发设置诊断

记录系统活动信息以前是由 RSView 活动记录子系统完成的,现在则由
FactoryTalk Diagnostics
系统完成。
FactoryTalk Diagnostics
会连续记录本地计算机的系统活动信息,如命令和宏的使用、操作员注释、与子系统相关的警告和错误以及通信错误。这些信息可以被发送到不同目标。可用目标取决于用户系统的设置情况。
可在以下三个位置或其中一个位置显示诊断信息:
  • 在“诊断列表”中,默认情况下为主
    FactoryTalk View Studio
    窗口底部(在早期版本的 RSView Studio 中,
    FactoryTalk
    等同于 RSView Activity Bar)
  • 在画面中的“诊断列表”对象中(等同于早期版本的 RSView Studio 中的 RSView Activity List 对象)
  • 在
    FactoryTalk Diagnostics
    Viewer 中,可通过
    工具
    菜单访问
要设置
FactoryTalk Diagnostics
  1. 在
    工具
    菜单中,选择
    Diagnostics Setup
    以打开编辑器。
  2. 要设置目标,请在树中选择目标。
  3. 要设置哪些类型的消息传送给哪些目标,请选择
    消息路由
    。
要查看“诊断列表”中的信息
  • 在
    FactoryTalk View Studio
    中的
    视图
    菜单中,如果
    诊断列表
    旁边没有复选标记,则选中诊断列表。
    诊断
    列表会出现在显示区域的底部。
要移动诊断列表
默认情况下,列表停靠在主窗口的底部。
  1. 将鼠标指针放在列表左侧两个按钮下方的双线上。
  2. 右键单击并拖动鼠标,直至
    诊断列表
    位于目标位置。
  3. 双击
    诊断列表
    使其悬浮,或如果列表为悬浮,则使其重新停靠在最近停靠的位置。
  4. 当列表悬浮时,将鼠标指针放在标题栏中以将其移动到所需位置。
还可以调整列表大小。
要在 Diagnostics Viewer 中查看消息,可使用下列方法之一
  • 在
    FactoryTalk View Studio
    中,从
    工具
    菜单中选择
    Diagnostics Viewer
    。
  • 在 Windows 的
    开始
    菜单中,选择
    所有程序 > Rockwell Software > Diagnostics Viewer
    。
有关更多信息,请单击 Diagnostics Viewer 主菜单中的
帮助
。
小贴士:
如果诊断错误消息对于诊断窗口而言过长,则在显示时会被截断。要确保完整显示错误消息,可使用
FactoryTalk Diagnostics
Viewer 在桌面终端上及设计时显示这些消息。对于在
PanelView Plus
系列终端上运行的应用程序,将
FactoryTalk Diagnostics
Viewer 配置为接收来自 Windows CE 设备的消息。在
工具
菜单中,单击
Diagnostics Setup
,然后选择
消息路由
以选中该选项对应的复选框。更多详细消息,请单击
消息路由
窗格中的
帮助
。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal