报警导入导出向导

如何打开“报警导入导出向导”?
  1. 在
    浏览器
    窗口打开
    报警
    文件夹
  2. 右键单击
    报警设置
    ,并从
    上下文
    菜单中选择
    导入和导出
    。
  3. 如果
    报警设置
    编辑器已打开并有尚未保存的更改,则会显示一条消息询问您是否要保存更改。
    • 选择
      是
      将保存更改、关闭
      报警设置
      编辑器并打开“报警导入导出向导”。
    • 选择
      否
      将关闭
      报警设置
      编辑器而不保存更改并打开“报警导入导出向导”。
    • 选择
      取消
      会将
      报警设置
      编辑器保持为打开状态。“报警导入导出向导”将不会打开。
在应用的报警配置信息是在应用
报警设置
编辑器中创建的,并包含在名为 MachineAlarms.MAL 的文件中。
使用“报警导入导出向导”可以将报警配置信息导出到 XML 文件,或导入报警配置 XML 文件并为应用程序创建新的报警配置(MachineAlarms.MAL 文件)。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal