创建数字显示

使用数字显示对象可向操作员显示数据源的数字信息。例如,可以使用数字显示来显示面包店内烤箱的当前温度。
要创建数字显示
  1. 在
    图形画面
    编辑器中选择
    对象 > 数字和字符串 > 数字显示
    ,或从工具箱中拖动 Numeric Display。
  2. 拖动鼠标,在画面的大致目标位置绘制一个大致大小的矩形。
  3. 双击画面打开其
    属性
    对话框。
  4. 在
    属性
    对话框选项卡中指定画面的外观及其标签。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal