复制对象

使用
编辑
菜单中的
复制
选项创建选定对象的副本。复制的对象的位置比原始对象的位置有所偏移。
要复制对象
  1. 选择一个或多个对象。
  2. 请执行以下操作之一:
    • 从
      编辑
      菜单中选择
      复制
      。
    • 单击工具栏上的 。
    • 右键单击所选对象,然后选择
      复制
      。
      小贴士:
      • 如果复制某一对象,移动该对象后再次选择
        复制
        ,则将会一次性复制和移动对象。此操作对于创建间距相等的一系列对象非常有用。
      • 另外,还会复制附加到对象的所有动画。如果复制了某个组,则可以对该组的新副本取消组合,使其变为多个单独对象。
      • 在取消对象选择操作之前,可一直进行复制操作。
      • 复制操作不使用剪贴板,因此,使用此命令时,剪贴板的内容将不会更改。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal