创建“报警”按钮

所有“报警”按钮的创建方式均相同。
要创建“报警”按钮
  1. 在
    图形画面
    编辑器中选择
    对象 > 高级 > 报警
    ,然后选择要创建的按钮,或从工具箱中拖动图标:
    • 确认报警 Acknowledge Alarm
    • 确认全部 Acknowledge All
    • 报警状态模式 Alarm Status Mode
    • 清除报警条 Clear Alarm Banner
    • 清除报警历史 Clear Alarm History
    • 打印报警历史 Print Alarm History
    • 打印报警状态 Print Alarm Status
    • 复位报警状态 Reset Alarm Status
    • 静音 Silence
    • 排序报警 Sort Alarms
  2. 拖动鼠标,在按钮的大致目标位置绘制一个大致大小的矩形。
  3. 双击按钮打开其
    属性
    对话框。
  4. 在
    属性
    对话框中,指定按钮的外观。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal