创建时间和日期显示

在运行时,时间和日期显示可提供当前时间和日期,这些数据由应用程序从运行时计算机的 Windows 操作系统获取。
小贴士:
该显示使用操作系统的区域(或区域和语言)选项中的语言、时间和日期设置。
如果开发系统和运行时系统上的操作系统设置不同,则在运行时会使用运行时设置。
要创建时间和日期显示
  1. 在
    图形画面
    编辑器中选择
    对象 > 高级 > 时间和日期
    ,或从工具箱中拖动 Time and Date。
  2. 拖动鼠标,在画面的大致目标位置绘制一个大致大小的矩形。
  3. 双击画面打开其
    属性
    对话框。
  4. 在
    属性
    对话框中,指定画面的外观。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal