ActiveX 控件

ActiveX 控件是由第三方供应商创建的现成的软件组件。ActiveX 控件提供的功能可由
FactoryTalk View
ME Station 通过对象的属性访问。ActiveX 对象使用标签或表达式与数据源交换信息。可用于特定 ActiveX 对象的属性和连接取决于第三方供应商的实现方法。
重要提示:
ActiveX 控件的运行时行为取决于供应商的实现。运行应用程序之前,先对对象进行全面测试,确保其行为符合预期。
在
FactoryTalk View
ME Station 和 ActiveX 控件之间传递的信息必须采用标签使用的以下格式之一:
  • 模拟量编号
  • 开关量编号
  • 字符串
ActiveX 控件必须可在受支持的操作系统和
PanelView Plus
系列平台中使用。要在运行时使用 ActiveX 控件,必须有与运行时计算机操作系统兼容的对象版本。
ActiveX 对象仅支持可视性动画。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal