图形对象“属性”对话框“连接”选项卡中的列

下表显示图形对象
属性
对话框中
连接
选项卡的各个列。
列
描述
名称
此列显示连接的名称。
值更新方向
此列显示一个箭头,指示数据在连接与数据源之间的流动方向。
  • Value update direction_write 连接更新数据源(只写连接)
  • Value update direction_read 数据源更新连接(只读连接)
  • Value update direction_read-wirte 连接更新数据源,并且数据源更新连接(读写连接)
标签/表达式
键入与连接关联的标签名称或表达式。如果已选中标签或表达式,则会显示在此处。
标签按钮 (...)
单击此按钮可打开
标签浏览器
并选择标签,而不必在
标签/表达式
列输入标签名称。
表达式按钮 (...)
单击此按钮可打开
表达式编辑器
创建表达式,而不必在
标签/表达式
列输入表达式。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal