为对象分配功能键

使用画面上下文菜单中的
键分配
选项将功能键分配给图形对象。当操作员在运行时按下功能键时,对象将会激活。
小贴士:
  • 可以分配功能键
    F1
    到
    F14
    以及
    K1
    到
    K20
    。
  • 列表显示图形画面中可为其分配功能键的所有对象。如果已将功能键分配给对象,则会在对象名称后面的括号内显示键名称。
  • 也可以通过
    编辑
    菜单打开
    键分配
    对话框。
要为图形对象分配功能键
  1. 在画面中右键单击鼠标,打开上下文菜单。
  2. 单击
    键分配
    打开
    按键分配属性
    对话框。
  3. 在
    选择对象
    框中,选择对象。只有画面中可以为其分配键的对象才会显示在框中。
  4. 在
    选择键分配
    框中,选择要使用的按键。分配的功能键名称会显示在
    选择对象
    框中对象名后面的括号内。
  5. 重复步骤,分配所有想要分配的键。
  6. 单击
    确定
    关闭对话框。
要更改分配至图形对象的功能键
  1. 在画面中右键单击鼠标,打开
    上下文
    菜单。
  2. 单击
    键分配
    打开
    按键分配属性
    对话框。
  3. 在
    选择对象
    框中,选择对象。
  4. 在
    选择键分配
    框中,选择新的按键或
    未分配
    。
  5. 单击
    确定
    关闭对话框。
等效组合键
如果键盘上的功能键不超过 12 个,可使用下列组合键来模拟其他键。如果小键盘终端没有
右 Shift
键,可连接配有“右 Shift”键的键盘,以启用按键
K13-K20
。
对于以下功能键分配
按以下组合键
F13
左 SHIFT + F1
F14
左 SHIFT + F2
K1
右 ALT + F1
K2
右 ALT + F2
K3
右 ALT + F3
K4
右 ALT + F4
K5
右 ALT + F5
K6
右 ALT + F6
K7
右 ALT + F7
K8
右 ALT + F8
K9
右 ALT + F9
K10
右 ALT + F10
K11
右 ALT + F11
K12
右 ALT + F12
K13
右 SHIFT + F1
K14
右 SHIFT + F2
K15
右 SHIFT + F3
K16
右 SHIFT + F4
K17
右 SHIFT + F5
K18
右 SHIFT + F6
K19
右 SHIFT + F7
K20
右 SHIFT + F8
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal