创建瞬时型按钮

使用瞬时型按钮对象以创建一个通过向数据源发送值来启动过程或动作的按钮。瞬时型按钮被按下时会向数据源发送一个值,松开时则会发送另一个值。
瞬时型按钮可执行三种类型的操作:
  • Normally open 在按下按钮时发送值 1,而释放按钮时则会发送值 0。
  • Normally closed 在按下按钮时发送值 0,则释放按钮时则会发送值 1。
  • Value 发送分配给按钮按下和释放操作的值。
在释放按钮时,如果按钮的保持时间仍然有效,则在超过保持时间前不会发送第二个值。可在
常规
选项卡中设置保持时间。
重要提示:
请勿将这些按钮用作紧急停止按钮。紧急停止按钮必须采用硬接线。
要创建瞬时型按钮
  1. 在
    图形画面
    编辑器中选择
    对象 > 按钮 > 瞬时型
    ,或从工具箱中拖动 Momentary push button。
  2. 拖动鼠标,在按钮的大致目标位置绘制一个大致大小的矩形。
  3. 双击按钮打开其
    属性
    对话框。
  4. 在
    属性
    对话框中,指定按钮外观、按钮启动的动作以及按钮的标签。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal