标签占位符

使用标签占位符标记在运行时插入标签名称或标签名称某一部分的位置。标签占位符为井字符号 (#),后接一个 1 到 500 之间的数字。标签占位符可用于创建一个可代表许多类似操作的画面。在运行时,使用参数文件或参数列表提供与特定操作相关联的标签名称,这些名称用于代替标签占位符。
您还可使用具有全局对象的标签占位符。可将标签占位符分配给基本对象的连接,并可分配给 LinkConnections 属性设置为 False 的引用对象的连接。有关更多信息,请参见全局对象参数。
小贴士:
  • 占位符不必为完整的标签名称。它只能是标签名称的一部分,例如,存储标签的文件夹名称。
  • 可以在图形画面中使用参数文件或参数列表替换这些标签占位符:
    • 工程首次运行时打开的图形画面;在
      启动
      编辑器中指定图形画面和参数文件或参数列表。
    • 使用注销按钮、转至画面按钮或画面列表选择器打开的图形画面,在
      属性
      对话框中指定图形画面和参数文件或参数列表。
    • 启用自动注销功能时在
      工程设置运行时
      选项卡中指定的图形画面。
    • 在
      全局连接
      编辑器的
      画面
      选项卡中指定的画面。
要在图形画面中使用标签占位符
  1. 在正常键入标签名称或标签名称某部分的位置处键入占位符(# 和数字)。
  2. 如果使用的是参数文件,请创建一个参数文件,该文件将按照标签名称的使用顺序列出标签名称,并将它们引用到占位符。
    然后,在
    启动
    编辑器、“工程设置”、
    全局连接
    编辑器或图形对象的
    属性
    对话框中,指定要用于图形画面的参数文件。
    在运行时,参数文件中的标签将替换标签占位符。
  3. 要使用参数列表,在
    启动
    、
    工程设置
    、
    全局连接
    或图形对象的
    属性
    对话框中,选择要用于图形画面的标签。列表中的第一个标签将替换 #1、第二个标签将替换 #2,以此类推。
    在运行时,参数列表中的标签将替换标签占位符。
    小贴士:
    • 不能在“测试画面”模式下测试标签占位符。
    • 标签占位符不能用于宏。
    • 如果在运行时标签占位符没有被参数文件中的标签替换,则会在诊断列表中显示错误。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal