编辑组合对象

组合对象与单个对象的操作方式类似。例如,可以剪切、复制和粘贴组,更改其颜色或图案,或将整个组置于顶层或置于底层。还可以双击组或使用“对象浏览器”编辑其中的对象。
双击组时,将进入组编辑模式。在此模式下,可以选择组中的各个成员并对其进行修改,而无需取消其组合。另外,也可以在此模式下向组中添加新对象。
可以将动画应用到组。一般情况下,除了可见性、填充和颜色外,为对象组设置的动画要优先于为组内个别对象设置的动画。
  • 对于可视性动画,
    不可见
    行为优先。
  • 对于填充动画,将组动画添加到对象动画。
  • 对于颜色动画,将颜色动画应用于对象组和组中的各个对象会导致出现异常行为。要为对象组设置颜色动画,可将颜色动画应用于组,也可以应用于组内的个别对象。
同时,也可以添加一些定位动画。务必测试组动画,以确保其产生预期效果。
要编辑组内所有对象通用的属性,请使用
属性面板
。
所有属性
单击
全部属性
查看组的属性。由于将组视为单个对象,因此其属性与共享属性相同。
要查看和编辑组内所有对象的所有属性,请在
属性面板
中单击
全部属性
,然后单击
包含分组属性
。将列出组内所有对象的属性。
小贴士:
多个对象共享的任何属性都只会显示一次,因此,更改共享属性会影响组内具有该属性的所有对象。
共享属性
单击
共享属性
查看组的共享属性。由于将组视为单个对象,因此属性列表与
所有属性
相同。
要查看和编辑组内所有对象的共享属性,请在“属性面板”中单击
共享属性
,然后单击
包含分组对象
。更改共享属性会影响组内所有对象。
小贴士:
要选择组内条目,请使用“对象浏览器”。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal