创建多态指示器

多态指示器通过显示反映不同状态的不同颜色、标题或图像来指示过程或操作的当前状态。
用户可配置多态指示器的状态值。然后,在运行过程中,对象会显示值与数据源处中指示器连接值匹配的状态。
最多可以输入 2000 个状态,外加“错误”状态。
要创建多态指示器
  1. 在
    图形画面
    编辑器中选择
    对象 > 指示器 > 多态型
    ,或从工具箱中拖动 Multistate。
  2. 拖动鼠标,在指示器的大致目标位置绘制一个大致大小的矩形。
  3. 双击指示器打开其
    属性
    对话框。
  4. 在
    属性
    对话框,指定指示器的外观、设置其状态并为指示器分配标签。
    小贴士:
    如果指示器连接的值与多态指示器的任何配置状态值都不匹配,则显示错误状态。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal