交互式对象

在画面中使用交互式对象来使操作员可以监控并控制机器或进程。交互式对象通过与数据源、工程或运行时计算机进行交互来发起操作或显示进程的当前状态。
  • FactoryTalk View ME
    的许多对象允许操作员与数据源进行交互。例如,可以在运行时使用测量盘在可编程控制器中动态反映某个值,或使用保持型按钮在 OPC 服务器设置值。
    与数据源交互的对象使用连接(标签或表达式)来写入或读取数据。写连接向数据源发送数字值或字符串值。读连接从数据源读取数字值或字符串值。一些对象,例如互锁型按钮,使用读写连接。对于这些对象,数据可以在两个方向上流动。
  • 如登录按钮和转至画面按钮之类的对象允许操作员与工程进行交互,以便发起操作(例如登录及更改图形画面)。
  • 与运行时计算机交互的一个对象示例是时间和日期显示,它显示当前系统的日期和时间。
除绘图对象和刻度尺对象以外的所有其他图形对象都可以互相交互。
小贴士:
要查看如何在图形画面中使用交互对象,请浏览“图形库”中的示例图形画面。这些示例还显示如何设置不同的对象以进行互相交互。
当需要在近距离中放置多个按钮时,使用
触按边界
来确保操作员避免按错按钮。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal