创建“数字输入启用”按钮

在运行时,操作员可使用
数字输入启用
按钮打开数字弹出小键盘或输入面板。当操作员按下按钮时,弹出窗口会打开。操作员可使用弹出窗口输入数字值,以发送到数据源的值连接中
,
或者增加或减少显示的值。
要创建“数字输入启用”按钮
  1. 在
    图形画面
    编辑器中选择
    对象 > 数字和字符串 > 数字输入启用
    ,或从工具箱中拖动 Numeric Input Enable button。
  2. 拖动鼠标,在按钮的大致目标位置绘制一个大致大小的矩形。
  3. 双击按钮打开其
    属性
    对话框。
  4. 在
    属性
    对话框中,指定按钮外观和运行时的工作方式。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal