创建一个“清除审核跟踪”按钮

使用
清除审核跟踪
按钮清空审计记录文件、审计跟踪列表和审计跟踪 RAM 缓存。
创建“清除审核跟踪”按钮
  1. 在
    图形画面
    编辑器中选择
    对象 > 高级 > 审核 > 清除审核跟踪
    ,或从工具箱中拖动 Clear Audit Trail。
  2. 拖动鼠标,在按钮的大致目标位置绘制一个大致大小的矩形。
  3. 双击按钮打开其
    属性
    对话框。
  4. 在
    属性
    对话框中,指定按钮的外观。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal