创建线性测量盘

线性测量盘以线性刻度显示数据源中的控件值。值指示器沿着测量盘移动以反映值的变化,使操作员能够快速评估系统的状态和性能。可以配置阈值以向操作员提醒特定状态或报警条件。这些提醒有助于主动监视和维护,以防止错误或故障。
创建测量盘
  1. 在 FactoryTalk View Studio 的
    图形
    编辑器中,选择
    对象
    >
    测量盘与图形
    >
    线性测量盘
    。还可以单击工具箱中的线性测量盘图标。
  2. 拖动鼠标,在线性测量盘的大致目标位置绘制一个大致大小的矩形。
  3. 在
    线性测量盘属性
    对话框的选项卡上,配置线性测量盘的外观、目标值、设置点、阈值、控制限值、标签和迷你图。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal