创建图形画面

图形画面显示工厂活动的操作员视图。可显示系统或过程数据,使操作员能向数据源写入数值。构成图形画面的组件称为图形对象。
图形对象可以:
  • 在“图形”编辑器中创建
  • 从另一个图形画面或库复制和粘贴
  • 从另一个图形画面或库拖放
  • 从 DXF 或 WMF 文件导入
在图形画面中可以使用以下类型的对象:
  • 绘图对象 - 几何图形和手绘形状、图像以及文本。可使用标签或表达式来关联动画,使绘图对象动画化。绘图对象在
    对象 > 绘图
    菜单上列出。
  • 交互对象 - 在“对象”菜单上列出的按钮、指示器、数字和字符串输入对象以及其他对象。可对这些对象应用可视性动画。
  • ActiveX 对象 - 如滑块、复选框、单选按钮、Web 浏览器等对象。通过将标签连接到 ActiveX 控件属性,可以使用 ActiveX 对象更改标签值。
    可用的 ActiveX 对象类型取决于系统中安装的软件。确保使用的 ActiveX 控件能在运行时计算机的操作系统中运行。应安装用于用于
    Windows
    计算机的控件版本以及适用于 Windows CE 的版本。
    要使用 ActiveX 对象,在“对象”菜单上选择“ActiveX 控件”。
    小贴士:
    工程设置会影响图形画面的外观。在创建图形画面前指定工程设置。
要创建新的图形画面
  1. 要打开
    画面
    编辑器,使用下列一种方法:
    • 从
      文件
      菜单中选择
      新建 > 画面
      。
    • 在
      浏览器
      窗口的
      图形
      文件夹中,右键单击
      画面
      图标,然后选择
      新建
      。
    • 在
      浏览器
      窗口的
      图形
      文件夹中,将
      画面
      图标拖放到右侧窗格中。
  2. 从
    编辑
    菜单中选择
    画面设置
    。
  3. 在
    显示设置
    对话框中,指定所需的背景色和运行时设置。
  4. 使用工具箱和工具栏中的工具在图形画面中描绘和排列对象。使用调色板在描绘对象前后应用填充和颜色。
  5. 按要求将动画关联到简单绘图对象,使用实时数据使对象动画化。对于交互式对象和 ActiveX 对象,只可关联动画可视性。动画可视性控制运行时对象在图形画面中显示的条件。
  6. 从
    文件
    菜单中选择
    保存
    ,以保存图形画面。
所有图形文件的扩展名都为 .gfx。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal