创建条形图

使用条形图对象显示数据源的控件值。条形图通过大小增减来显示不断变化的值。可以为条形图配置阈值,以向操作员提示错误状态。
要创建条形图
  1. 在
    图形画面
    编辑器中选择
    对象 > 测量盘和图形 > 条形图
    ,或从工具箱中拖动 Bar Graph。
  2. 拖动鼠标,在条形图的大致目标位置绘制一个大致大小的矩形。
  3. 双击条形图打开其
    属性
    对话框。
  4. 在
    属性
    对话框中,指定条形图的外观、阈值及其标签。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal