设置在线审核跟踪

使用
审核跟踪设置
编辑器设置运行时板载审核跟踪。
小贴士:
在
启动
编辑器中选中
审核跟踪
复选框可应用审核跟踪设置。
审核记录文件会自动保存在:
  • (PC 和
    MobileView
    )
    \Users\Public Documents\RSView Enterprise\ME\Logs\<应用名称>\M_AuditTrails\
  • (
    PanelView Plus 7
    和
    PanelView Plus 6
    )
    \Windows\Logs\<应用名称>\M_AuditTrails\
要设置审核跟踪
  1. 从
    浏览
    树中,双击
    审核跟踪设置
    以打开
    审核跟踪设置
    编辑器。
  2. 指定记录文件的
    最大审核消息数
    。
  3. (可选)指定以下值并分配标签:
    • 高容量警告 (%)
    • 高高容量警告 (%)
  4. (可选)为
    容量超限
    指定标签。
  5. (可选)为
    远程清除审核历史
    指定标签或表达式。
  6. 单击
    确定
    以保存选项并关闭编辑器。
在
启动
编辑器中选中
审核跟踪
选项卡可开启审核跟踪。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal