创建“画面打印”按钮

在运行时,操作员可以使用
画面打印
按钮生成当前打开的所有画面的可见部分的屏幕打印,包括其他 Windows 应用程序的可见部分。在连接到运行应用程序的计算机的打印机上打印屏幕打印。
要创建“画面打印”按钮
  1. 在
    图形画面
    编辑器中选择
    对象 > 高级 > 画面打印
    ,或从工具箱中拖动 Display Print。
  2. 拖动鼠标,在按钮的大致目标位置绘制一个大致大小的矩形。
  3. 双击按钮打开其
    属性
    对话框。
  4. 在
    属性
    对话框中,指定按钮的外观。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal