删除对象

可从图形画面中删除一个或多个对象。
要删除对象
  1. 选择一个或多个对象。
  2. 请执行以下操作之一:
    • 从
      编辑
      菜单中,选择
      删除
      。
    • 右键单击对象,然后选择
      删除
      。
    • 按下键盘上的
      Delete
      键。
      小贴士:
      • 要删除图形画面中的所有对象,请从
        编辑
        菜单中,选择
        全部清除
        。
      • 删除操作不使用剪贴板。使用
        撤消
        可还原意外的删除操作。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal