排列图形对象

绘制或粘贴图形对象后,可以使用
排列
菜单或工具栏上的菜单项移动和排列对象。
用户可以:
  • 将几个对象组合到一个组,成为一个对象。
  • 取消组对象分组,将组对象分为各自独立的组。
  • 通过将某些对象移动到其他对象前方或后方,将对象堆叠起来。
  • 将对象垂直或水平对齐
  • 对象在垂直或水平方向上保留间隔
  • 水平或垂直翻转对象和组
  • 旋转图形对象或组
  • 将图形对象或组锁定在某一位置
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal