选择图形对象的图案样式

“前景色”调色板、“背景色”调色板和“图案样式”工具栏可用于设置图形对象的图案样式。图案样式仅适用于纯色对象。图案和前景颜色将更改为前景色,而背景将更改为背景色。
可以在使用图案绘制对象之前或之后选择前景色和背景色。
小贴士:
  • 如果选择多个对象,单击图案样式,将更改所选的所有对象的图案。
  • 也可使用“属性面板”更改对象的图案和图案颜色,或打开对象的对话框进行更改。如果使用“属性面板”,可以同时更改多个选定对象的图案。
  • 要使对象的背景透明,可从“背景样式”工具栏选择透明选项。要打开“背景样式”工具栏,从
    视图
    菜单中选择
    工具栏 > 背景样式
    。
要为对象选择图案样式
  1. 选择对象。
  2. 在
    图案样式
    工具栏中单击图案。
要使用“属性面板”更改对象图案
  1. 选择对象。
  2. 在
    属性面板
    中,单击 PatternStyle 属性旁边的框。
  3. 单击所需图案。
要使用对象的“属性”对话框更改对象图案
  1. 双击对象。
  2. 在对话框中,单击所需图案。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal