创建导向控件列表选择器

导向控件列表选择器可用于从过程或操作的状态列表中进行选择。将突出显示在列表中选定的状态。如果列表滚动,则将突出显示列表顶端的状态。
对象可以由操作员直接控制,也可以由可编程控制器等设备远程控制。操作员或控制器可滚动浏览列表以选择不同状态或可见状态的不同组。对象可配置为向数据源写入选定状态的值、列表顶部位置的状态值以及列表上所有可见状态的值。如果要写入对象的所有可见状态,则数据源必须是一个直接引用数组标签,并且其长度与列表的可见状态数匹配。此类数组标签的语法取决于所使用的
FactoryTalk Linx
OPC 服务器。
选定了导向控件列表对象后,如果该对象由操作员控制,则操作员可以使用键按钮或小键盘/外部键盘上的箭头键和 Enter 键滚动浏览列表并选择状态。键按钮也可以直接链接到导向控件列表选择器,这样,无论对象是否具有输入焦点,键按钮都能起作用。
要创建导向控件列表选择器
  1. 在
    图形画面
    编辑器中选择
    对象 > 高级 > 导向控件列表选择器
    ,或从工具箱中拖动 Piloted Control List Selector。
  2. 拖动鼠标,在选择器的大致目标位置绘制一个大致大小的矩形。
  3. 双击选择器打开其
    属性
    对话框。
  4. 在
    属性
    对话框中,指定选择器的外观、选择器将远程控制还是由操作员控制、选择器的状态和连接以及是否使用 Enter 键握手。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal