关于嵌入式变量

嵌入式变量可用于显示在运行时动态变化的值。占位符可置于将显示嵌入式变量的字符串中。运行时,占位符更新为变量的实时值。
嵌入式变量有两种:
  • 读取标签以提供运行时值。使用标签可嵌入标签值(数字或字符串)、日期值和时间值。在运行时读取标签并显示当前值。
  • 未读取标签。使用该类型可嵌入字面字符串和数字,这些字符串和数字将在运行时按输入时的状态显示。
可在以下位置使用一个或多个嵌入式变量:
  • 图形对象的文本标题
  • “位于顶层”画面的标题栏
  • 消息文本。
例如,可在本地消息中嵌入标签值和时间变量。在运行时,如果显示本地消息,则该消息会随值的变化而更新,以反映标签的当前值。时间也会随着时间的变化而更新。
还可以在嵌入式变量中使用字面字符串和常量,或者使用变量与字面字符串和数字的组合。
嵌入式变量可包含:
  • 数字(模拟量或开关量)标签,包括 HMI 和数据服务器标签
  • 字面数值(常量)
  • 字符串标签,包括 HMI 和数据服务器标签
  • 字面字符串(静态文本)
  • 标签占位符。
  • 时间
  • 日期
使用字面字符串而非标签值
要在嵌入式变量中使用字符串而非标签值,可在
字符串变量
对话框中选择
字面字符串
选项。要使用字面数字而非标签值,可在
数字变量
对话框中选择
字面数字
选项。
小贴士:
可在
字面字符串
选项中包含数字。如果要显示的数字需要小数位或其他特殊格式,可使用
字面数字
选项。
使用标签占位符而非标签名称
图形
编辑器接受标签占位符而不接受标签名称。占位符允许您在相同的画面中使用不同的标签集。
可在以下位置使用标签占位符:
  • 应用程序首次运行时打开的图形画面。
  • 使用转至画面按钮打开的图形画面。
  • 使用画面列表选择器打开的图形画面。
  • 按下注销按钮时打开的图形画面。
  • 使用自动注销功能时打开的图形画面。
  • 使用远程画面编号全局连接打开的图形画面。
  • 参数传递的参数列表。
参数文件或参数列表可用于指定使用哪些标签替换哪些占位符。
要在嵌入式变量中创建标签占位符
  • 在
    标签
    框中,键入井字符号,后跟一个数字(中间没有空格)。例如,#1。
要删除嵌入式变量
  • 单击嵌入式变量将其选中,然后按
    删除
    。
    小贴士:
    嵌入式变量区分大小写,并且必须采用正确的格式和语法才能生效。如果发生错误,则会将变量视为一段文本。因此,请勿尝试手动编辑嵌入式变量。使用
    插入变量
    和
    编辑变量
    对话框,以免出现问题。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal