创建增减型按钮

在运行时,操作员可以使用增减型按钮来增加或减小标签的值。增减型按钮可以按整数或浮点数来更改值。可以组合使用两个增减型按钮来创建上升/降低控件。
小贴士:
配置数字显示对象来显示增减型按钮值连接的值。
要创建增减型按钮
  1. 在
    图形画面
    编辑器中选择
    对象 > 按钮 > 增减型
    ,或从工具箱中拖动 Ramp button。
  2. 拖动鼠标,在按钮的大致目标位置绘制一个大致大小的矩形。
  3. 双击按钮打开其
    属性
    对话框。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal