创建画面列表选择器

画面列表选择器用于显示操作员可以从中进行选择的图形画面列表。操作员可以滚动浏览列表并选择图形画面。
操作员可以使用键按钮或者通过小键盘或外部键盘上的箭头键和
Enter
键浏览列表和选择画面。
小贴士:
  • 如果画面更改当前受远程控制,则操作员无法使用画面列表选择器打开“替换”画面。但操作员仍然可以打开“位于顶层”类型的画面(带有或不带有
    无法替换
    选项)。
  • 在运行 FactoryTalk View ME Station 版本 6.10.00 的终端上,用户无法通过按“向上”或“向下”键在画面列表选择器中进行导航。
    要避免此问题,请在 FactoryTalk View ME Station 中转到
    终端设置
    >
    输入设备
    >
    键盘/辅助键盘
    ,将
    重复率
    的值更改为 2 或更大。
要创建画面列表选择器
  1. 在
    图形画面
    编辑器中选择
    对象 > 画面导航 > 画面列表选择器
    ,或从工具箱中拖动 Display List Selector。
  2. 拖动鼠标,在选择器的大致目标位置绘制一个大致大小的矩形。
  3. 双击选择器打开其
    属性
    对话框。
  4. 在
    属性
    对话框中,指定选择器的外观及状态。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal