创建数字输入光标点

使用数字输入光标点对象向数据源写入数字信息。例如,可以使用数字输入光标点来设置面包店内烤箱的当前温度。
要创建数字输入光标点
  1. 在
    图形画面
    编辑器中选择
    对象 > 数字和字符串 > 数字输入光标点
    ,或从工具箱中拖动 Numeric Input Cursor Point。
  2. 拖动鼠标,在数字输入光标点的大致目标位置绘制一个大致大小的矩形。
  3. 双击画面打开其
    属性
    对话框。
  4. 在
    属性
    对话框选项卡中,指定画面数字输入光标点的外观、输入和显示数值的方式、定时和握手设置以及标签和/或表达式。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal