创建“宏”按钮

操作员在运行时按下
宏
按钮时,会运行指定的宏。
要创建“宏”按钮
  1. 在
    图形画面
    编辑器中选择
    对象 > 高级 > 宏
    ,或从工具箱中拖动 Macro。
  2. 拖动鼠标,在按钮的大致目标位置绘制一个大致大小的矩形。
  3. 双击按钮打开其
    属性
    对话框。
  4. 在
    属性
    对话框中,指定按钮的外观和按下按钮后将运行的宏。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal