创建本地消息画面

创建提示操作员流程相关消息及下一步操作的本地消息画面。
要创建本地消息画面
  1. 在
    图形画面
    编辑器中选择
    对象 >
    高级 > 本地消息画面
    ,或从工具箱中拖动 Local Message Display。
  2. 拖动光标,在画面的大致目标位置绘制一个大致大小的矩形。
  3. 双击画面打开其
    属性
    对话框。
  4. 在
    属性
    对话框中,指定画面的外观、要用于画面的消息文件以及画面的标签。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal