创建符号指示器

符号指示器用于显示流程或操作状态概况。例如,可以创建一个带泵图片的符号指示器,并设置好状态,以便泵会通过改变颜色来显示状态:
  • 红色表示出现问题
  • 绿色表示一切正常
  • 黄色表示存在警告
  • 灰色表示泵未在使用中
可以为每个状态分配唯一的属性(如 color、blink 等),但分配给指示器的单色图形图像适用于所有状态。
用户可配置符号指示器的状态值。然后,在运行过程中,对象会显示值与数据源处中指示器连接值匹配的状态。
小贴士:
如果指示器连接的值与所有符号指示器的配置状态值都不匹配,则显示错误状态。
要创建符号指示器
  1. 在
    图形画面
    编辑器中选择
    对象 > 指示器 > 符号
    ,或从工具箱中拖动 Symbol。
  2. 拖动鼠标,在指示器的大致目标位置绘制一个大致大小的矩形。
  3. 从
    图像浏览器
    中选择要显示在对象上的单色图像。
    如果为此对象分配位图图像,则大小会更改为图像大小,如果配置了边框,则为图形大小加上边框大小。
  4. 双击指示器打开其
    属性
    对话框。
  5. 小贴士:
    符号指示器仅支持单色位图图像。
    必须先将图像导入工程,才能将图像放在画面中。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal