更改图形对象颜色

创建对象时,对象的颜色是
FactoryTalk View Studio
为对象定义的默认颜色。要更改颜色,可使用
前景色
和
背景色
工具栏、
属性面板
或对象的“属性”对话框。
要打开工具栏,在
视图
菜单选择
工具栏
。
关于颜色属性
对象可有的颜色属性数取决于对象类型和设置方式。例如,对于具有状态的按钮,每种状态最多可有 7 种不同的颜色。当使用颜色工具栏选择颜色时,有些属性分配有前景色,有些属性分配有背景色。
填充
色等其他颜色属性不能使用颜色工具栏进行分配。对于这些属性,使用对象的
属性
对话框或
属性面板
。
对于绘图对象(图像和面板除外),可以在绘制对象前(或者在单击对象工具前后)从颜色工具栏中选择颜色。而其他对象始终使用其默认颜色进行绘制,但可以选择这些对象,然后单击工具栏以更改其颜色。
默认颜色和样式
当使用
前景色
和
背景色
工具栏时,绘图对象的默认颜色会发生变化。从
前景
或
背景
工具栏中选择颜色时,无论是否在画面中选择了对象,该颜色都会成为后续绘图对象(除面板和图像对象)的默认颜色。使用“背景样式”和“图案样式”工具栏时也是如此。如果使用这些工具栏更改背景样式或图案样式,所选样式将成为新的默认设置。
在这些工具栏中,其中显示为选中状态的颜色或样式是默认颜色或样式,而不是画面中当前所选对象的颜色或样式。
小贴士:
  • 如果选择多个对象,在
    属性面板
    中单击颜色工具栏或更改颜色属性时,所有已选对象的可用颜色都会发生变化。
  • 前景色
    和
    背景色
    工具栏可影响对象的多个属性。要为受影响的属性分配不同颜色,请使用
    属性面板
    或
    属性
    对话框。
  • 使用
    属性
    对话框或
    属性面板
    为不同的前景或背景属性分配单独的颜色、选择未显示在工具栏中的颜色或更改不能通过颜色工具栏分配的属性的默认颜色。
使用颜色工具栏为下列属性分配颜色。
“前景色”工具栏
“背景色”工具栏
边框颜色
背景色
标题颜色
背景色
前景色
标题背景色
前景色
图像背景色
图像颜色
图例颜色
线条颜色
指针颜色
图案颜色
要使用工具栏更改对象的颜色
  1. 选择对象。
  2. 在应用程序工具栏中单击颜色。单击的颜色会变为后续绘图对象的默认颜色。
要使用“属性面板”更改对象的颜色
  1. 选择对象。
  2. 在
    属性面板
    中,单击属性名称旁的颜色框以更改颜色。调色板随即打开。
  3. 单击要使用的颜色,或者单击
    其他
    ,从更大范围的颜色中进行选择。
要使用“属性”对话框更改对象的颜色
  1. 双击对象。对于绘图对象,也可右击对象,然后选择
    属性
    。
  2. 在
    属性
    对话框的
    常规
    选项卡中,单击属性名称旁的颜色框以更改颜色。调色板随即打开。
  3. 单击要使用的颜色,或者单击
    其他
    ,从更大范围的颜色中进行选择。
选项
  • 基本颜色
    单击相应的颜色框,选择一种基本颜色。
  • 自定义颜色
    最多可定义 16 种自定义颜色。要选择其中一种,请单击相应的框。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal