创建刻度尺

使用刻度尺对象绘制一条带有标记的线。
刻度尺可用作标尺或测量指导。例如,可以将刻度尺放在条形图旁边,在顶部和底部加上文字标记,以说明条形图的范围。
要绘制刻度尺
  1. 在
    图形画面
    编辑器中选择
    对象 > 测量盘和图形 > 刻度尺
    ,或从工具箱中拖动 Scale。
  2. 按住
    鼠标
    按键并斜向拖动鼠标绘制刻度尺。
  3. 在刻度尺大小合适时,松开鼠标按键。
  4. 双击刻度尺打开其
    属性
    对话框。
  5. 在
    属性
    对话框中,指定刻度尺的外观。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal