创建一个审核跟踪详细信息对象

可能需要创建审核跟踪详细信息对象来查看图形画面上审核条目的详细信息。
创建审核跟踪详细信息对象
  1. 在
    图形画面
    编辑器中选择
    对象 > 高级 >审核 > 审核跟踪详细信息
    ,或从工具箱中拖动 Audit Trail Detail。
  2. 拖动鼠标,在按钮的大致目标位置绘制一个大致大小的矩形。
  3. 双击按钮打开其
    属性
    对话框。
  4. 在
    属性
    对话框中,指定对象的外观。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal