设置电子签名属性

使用
属性
对话框中的
电子签名
选项卡设置电子签名属性。
小贴士:
  • 电子签名功能仅支持用于
    FactoryTalk View
    ME 8.20 和更高版本的应用中。
  • 如果
    FactoryTalk View
    ME 应用导入到
    FactoryTalk View
    SE 应用中,电子签名属性不会导入到 SE 应用中。
要设置电子签名属性
  1. 在
    图形画面
    编辑器中,双击对象打开其
    属性
    对话框。
  2. 单击
    电子签名
    选项卡。
  3. 指定对象的电子签名属性。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal