输入/输出指令

输入/输出指令可对控制器执行数据读取或写入操作,也可对其他网络中的其他模块执行数据块读写操作。
可用指令
梯形图和结构化文本
功能块
不可用
执行以下操作:
使用此指令:
与其他模块之间收发数据
MSG
获取控制器状态信息
GSV
设置控制器状态信息
SSV
在逻辑程序中的特定点向 I/O 模块或消费控制器发送输出值
在其他控制器中触发事件任务
IOT
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal