访问例程对象

例程对象提供关于例程的状态信息。指定例程名称来确定所需例程对象。
属性
数据类型
标准任务内的指令
安全任务内的指令
说明
Instance
DINT
GSV
GSV
提供该例程对象的实例编号。有效值范围是 0 到 65,535。
Name
String
GSV
GSV
例程名称。
SFCPaused
INT
GSV
无
在 SFC 例程中,指示 SFC 是否暂停。每个值都具有特定含义
  • 0.SFC 未暂停。
  • 1.SFC 暂停。
SFCResuming
INT
GSV SSV
无
在 SFC 例程中,指示 SFC 是否恢复执行。每个值都具有特定含义
  • 0.SFC 未执行。在执行流程图的扫描结束时,该属性自动设置为 0。
  • 1.SFC 正在执行。步和操作计时器会保留之前的值(如果被配置为如此的话)。在流程图不再暂停后的首次扫描时,该属性自动设置为 1。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal