指定 SLC 消息

SLC 消息类型用于与 SLC 和 MicroLogix 控制器通信。下表指定了指令允许访问的数据类型。下表还列出了对应的
Logix 5000
数据类型。
对于此 SLC 或 MicroLogix 数据类型:
使用此
Logix 5000
数据类型:
F
REAL
L(MicroLogix 1200 和 1500 控制器)
DINT
N
INT
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal