访问轴对象

AXIS 对象提供关于轴的状态信息。可通过指定轴标签名称来确定所需的 AXIS 对象。
有关 AXIS 对象的更多信息,请参见
SERCOS and Analog Motion Configuration and Startup User Manual
(出版号 MOTION-UM001)。
当属性标有星号 (*) 时,表示该属性同时位于控制器和运动模块中。
使用 SSV 指令写入其中一个值时,控制器会自动更新模块中的副本。
但此过程并不是立即完成。轴状态标签 ConfigUpdateInProcess 用于指示此过程完成的时间。
例如,如果对 PositionLockTolerance 执行 SSV,则 Axis 标签的 ConfigUpdateInProcess 将置位,直至模块更新成功。因此,SSV 之后的逻辑会等待该位复位,然后再继续执行程序。
属性
数据类型
指令
说明
* AccelerationFeedForwardGain
REAL
GSV
SSV
要产生给定的加速度所必需的给定转矩输出百分比。
ACStopMode
SINT
GSV
SSV
要对轴执行的停止类型。
  • 0 = 快速停止
  • 1 = 快速关闭
  • 2 = 硬关闭
ActualPosition
REAL
GSV
轴的实际位置(位置单位)。
ActualVelocity
REAL
GSV
轴的实际速度(位置单位/秒)。
AnalogInput1
REAL
GSV
SSV
该属性仅适用于与轴相关的模拟输入 2(Kinetix7000 驱动器)。该属性表示连接到 Kinetix7000 驱动器模拟输入的模拟设备的模拟值,其值范围为 +/-16384 的整数。这些输入可用于带有测力传感器(测量卷轴的卷绕力)或松紧调节器(直接测量卷绕力/位置)的卷纸/印染应用,这些设备可直接连接到用于控制卷绕机的驱动器。
AverageVelocity
REAL
GSV
轴的平均速度(单位/秒)。
AverageVelocityTimebase
REAL
GSV
SSV
轴平均速度的时基(秒)。
AxisConfigurationState
SINT
GSV
轴的配置状态
  • 0 - 126 = 尚未配置
  • 127 = 消费型轴数据无效(由于生产者和消费者的版本不兼容)
  • 128 = 已配置
  • 3 = 等待应答
  • 4 = 已配置
Bandwidth
REAL
GSV
SSV
控制器用来计算“运动应用轴调谐”(MAAT) 指令增益的统一增益带宽 (Hz)。
C2CConnectionInstance
DINT
GSV
产生轴数据的控制器连接实例。
C2CMapTableInstance
DINT
GSV
产生轴数据的控制器映射实例。
CommandPosition
REAL
GSV
轴的给定位置(位置单位)。
CommandVelocity
REAL
GSV
轴的给定速度(位置单位)。
ConversionConstant
REAL
GSV
SSV
用于从所用单位转换为反馈计数的转换因子(计数/位置单位)。
DampingFactor
REAL
GSV
SSV
用于在执行“运动运行轴调谐”(MRAT) 指令期间计算最大位置伺服带宽的值。
*DriveFaultAction
SINT
GSV
SSV
发生驱动器故障时执行的操作。
  • 0 = 关闭轴
  • 1 = 禁用驱动器
  • 2 = 停止给定运动
  • 3 = 仅更改状态位
DynamicsConfigurationBits
DINT
GSV
SSV
版本 16 改进了控制器对 S 曲线轨迹变化的处理方式。
您是否希望恢复版本 15 或之前版本对 S 曲线的处理行为?
否 - 保持这些位置位(默认)。
是 - 将这些位中的一个或多个位清零:
要关闭此项变更
将以下位清零
Reduced S-curve Stop Delay
This change applies to the Motion Axis Stop (MAS) instruction. It lets you use a higher deceleration jerk to stop an accelerating axis more quickly.
The controller uses the deceleration jerk of the stopping instruction if it is more than the current acceleration jerk.
0
Reduced S-curve Velocity Reversals
Before revision 16, you could cause an axis to momentarily reverse direction if you decreased the deceleration jerk while the axis was decelerating. This typically happened if you tried to restart a jog or move with a lower deceleration rate while the axis was stopping. This change prevents the axis from reversing in those situations.
1
Reduced S-curve Velocity Overshoots
You can cause an axis to overshoot its programmed speed if you decrease the acceleration jerk while the axis is accelerating. This change keeps to overshoot to no more than 50% of the programmed speed.
2
*FeedbackFaultAction
SINT
GSV
SSV
发生编码器丢失故障时执行的操作。
  • 0 = 关闭轴
  • 1 = 禁用驱动器
  • 2 = 停止给定运动
  • 3 = 仅更改状态位
*FeedbackNoiseFaultAction
SINT
GSV
SSV
发生编码器噪声故障时执行的操作。
  • 0 = 关闭轴
  • 1 = 禁用驱动器
  • 2 = 停止给定运动
  • 3 = 仅更改状态位
*FrictionCompensation
REAL
GSV
SSV
用于补偿静态摩擦的固定输出电平(伏特)。
GroupInstance
DINT
GSV
SSV
包含轴的运动组的实例编号。
HardOvertravelFaultAction
SINT
GSV
SSV
  • 0 = 关闭
  • 1= 禁用驱动器
  • 2 = 停止运动
  • 3 = 仅状态
HomeConfigurationBits
DINT
GSV
SSV
轴的运动配置位。
  • 0 = 归零方向
  • 1 = 归零开关常闭
  • 2 = 归零标记脉冲沿为下降沿
HomeMode
SINT
GSV
SSV
轴的归零模式。
  • 0 = 被动归零
  • 1 = 主动归零(默认)
  • 2 = 绝对
HomePosition
REAL
GSV
SSV
轴的归零位置(位置单位)。
HomeReturnSpeed
REAL
GSV
SSV
轴的归零返回速度(位置单位/秒)。
HomeSequence
SINT
GSV
SSV
轴的归零序列类型。
  • 0 = 立即归零
  • 1 = 开关归零
  • 2 = 标记归零
  • 3 = 开关-标记归零(默认)
HomeSpeed
REAL
GSV
轴的归零速度(位置单位/秒)。
Instance
DINT
GSV
轴的实例编号。
InterpolatedActualPosition
REAL
GSV
对于基于时间的位置捕获方式,此属性提供通过插补运算获得的实际轴位置。
位置以位置单位指定,并基于 InterpolationTime 属性的值。
要通过插补运算获得实际轴位置,应使用 SSV 指令将 InterpolationTime 属性置位。
InterpolatedCommandPosition
REAL
GSV
对于基于时间的位置捕获方式,此属性提供通过插补运算获得的给定轴位置。
位置以位置单位指定,并基于 InterpolationTime 属性的值。
要通过插补运算获得给定轴位置,应使用 SSV 指令将 InterpolationTime 属性置位。
InterpolationTime
DINT
GSV
SSV
此属性用于为基于时间的位置捕获提供参考。
要通过插补运算获得位置,应使用 SSV 指令将 InterpolationTime 属性置位。控制器随后更新以下属性:
  • InterpolatedActualPosition
  • InterpolatedCommandPosition
要为 InterpolationTime 提供值,可使用任何产生 CST 时戳的事件,例如:
  • RegistrationTime 属性
  • 数字输出的时戳
InterpolationTime 属性仅使用 CST 时戳的低 32 位。
MapTableInstance
DINT
GSV
伺服模块的 I/O 映射实例。
MasterOffset
REAL
GSV
当前应用于位置凸轮主轴的位置偏移。以主轴的位置单位指定。
MaximumAcceleration
REAL
GSV
SSV
轴的最大加速度(位置单位/秒
2
)。
MaximumDeceleration
REAL
GSV
SSV
轴的最大减速度(位置单位/秒
2
)。
*MaximumNegativeTravel
REAL
GSV
SSV
最大反向行程限制(位置单位)。
*MaximumPositiveTravel
REAL
GSV
SSV
最大正向行程限制(位置单位)。
MaximumSpeed
REAL
GSV
SSV
轴的最大速度(位置单位/秒)。
ModuleChannel
SINT
GSV
伺服模块的通道。
MotionStatusBits
DINT
GSV
轴的运动状态位。(在 AXIS 结构中,这是 MotionStatus 成员。)
位
位名称
含义
0
AccelStatus
acceleration
1
DecelStatus
deceleration
2
MoveStatus
move
3
JogStatus
jog
4
GearingStatus
gear
5
HomingStatus
home
6
StoppingStatus
stop
7
AxisHomedStatus
homed status
8
PositionCamStatus
position cam
9
TimeCamStatus
time cam
10
PositionCamPendingStatus
position cam pending
11
TimeCamPendingStatus
time cam pending
12
GearingLockStatus
gearing lock
13
PositionCamLockStatus
position cam lock
14
MasterOffsetMoveStatus
master offset move
15
CoordinatedMotionStatus
coordinate motion
16
TransformStateStatus
transform state
17
ControlledByTransformSta tus
control by transform
*OutputLPFilterBandwidth
REAL
GSV
SSV
伺服驱动器低通量数字输出滤波器的带宽 (Hz)。
*OutputLimit
REAL
GSV
SSV
轴的最大伺服输出电压值(伏特)。
*OutputOffset
REAL
GSV
SSV
用于补偿伺服模块 DAC 输出和伺服驱动器输入的累积偏移影响的值(伏特)。
PositionError
REAL
GSV
轴的实际位置与给定位置之差。
*PositionErrorTolerance
REAL
GSV
SSV
伺服驱动器容许的位置误差量(位置单位),当达到该值时,将发出位置误差故障。
PositionIntegratorError
REAL
GSV
轴的总位置误差(位置单位)。
*PositionIntegralGain
REAL
GSV
SSV
用于在静态摩擦和重力等干扰下实现精确轴定位的值 (1/msec
2
)。
*PositionLockTolerance
REAL
GSV
SSV
伺服模块容许的位置误差量(位置单位),当达到该值时,将发出真实位置锁定状态指示。
*PositionProportionalGain
REAL
GSV
SSV
控制器将该值 (1/msec) 与位置误差相乘来修正位置误差。
PositionServoBandwidth
REAL
GSV
SSV
控制器用来计算“运动应用轴调谐”(MAAT) 指令增益的统一增益带宽。
*PositionUnwind
DINT
GSV
SSV
执行旋转轴自动归位时使用的值(计数/转)。
ProcessStatus
INT
GSV
上次执行“运动运行连接诊断”(MRHD) 指令的状态。
Value
含义
0
test process successful
1
test in progress
2
test process aborted by the user
3
test exceeded 2-second timeout
4
test process failed due to servo fault
5
insufficient test increment
ProgrammedStopMode
SINT
GSV
SSV
要对轴执行的停止类型。
Value
含义
0
快速停止
1
快速关闭
2
硬关闭
Registration1Position
REAL
GSV
轴的注册位置(位置单位)。
RegistrationTime
DINT
GSV
此属性用于为基于时间的位置捕获提供时戳:
  • RegistrationTime 属性包含轴注册事件的 CST 时戳的低 32 位
  • CST 时戳以微秒为单位
  • 基于轴注册事件通过插补运算获得一个位置:
    • 使用 GSV 指令获取 RegistrationTime 属性的值。
    • 使用 SSV 指令将 InterpolationTime 属性设置为 RegistrationTime 属性的值。
RotaryAxis
SINT
GSV
Tag
0 = 线性
1 = 旋转
当 Rotary Axis 属性设置为真 (1) 时,将使轴归位。当轴按物理整转移动时,这样将提供无限的位置范围。轴每转一个物理整转对应的编码器计数由 Position Unwind 属性指定。对于线性操作,计数值不会发生翻转。该值在 +/- 20 亿之间。
ServoFaultBits
DINT
GSV
伺服回路的伺服故障位。(在 AXIS 结构中,这是 AxisEvent 成员。)
Bit
位名称
含义
0
PosSoftOvertravelFault
positive overtravel fault
1
NegSoftOvertravelFault
negative overtravel fault
2
NegSoftOvertravelFault
position error fault
3
FeedbackFault
encoder channel A loss fault
4
FeedbackFault
encoder channel B loss fault
5
FeedbackFault
encoder channel Z loss fault
6
FeedbackNoiseFault
encoder noise fault
7
DriveFault
drive fault
8
ModuleSyncFault
synchronous connection fault
9
ModuleHardwareFault
servo hardware fault
ServoOutputLevel
REAL
GSV
轴伺服回路的输出电压电平(伏特)。
ServoStatusBits
DINT
GSV
伺服回路的状态位。(在 AXIS 结构中,这是 ServoStatus 成员。)
Bit
位名称
含义
0
ServoActionStatus
servo action
1
DriveEnableStatus
drive enable
2
OutputLimitStatus
output limit
3
PositionLockStatus
position lock
13
TuneStatus
tuning process
14
ProcessStatus
test diagnostic
15
ShutdownStatus
axis shutdown
*SoftOvertravelFaultAction
SINT
GSV
SSV
发生软件超程故障时执行的操作。
0 = 关闭轴
1 = 禁用驱动器
2 = 停止给定运动
3 = 仅更改状态位
StartActualPosition
REAL
GSV
针对轴启动新的给定运动时轴的实际位置(位置单位)。
StartCommandPosition
REAL
GSV
针对轴启动新的给定运动时轴的给定位置(位置单位)。
StartMasterOffset
REAL
GSV
上一“运动轴移动”(MAM) 指令执行以下类型的移动时的主轴偏移量:
  • AbsoluteMasterOffset
  • IncrementalMasterOffset
以主轴的位置单位指定。
StrobeActualPosition
REAL
GSV
执行“运动组抓拍位置”(MGSP) 指令时轴的实际位置(位置单位)。
StrobeCommandPosition
REAL
GSV
执行“运动组抓拍位置”(MGSP) 指令时轴的给定位置(位置单位)。
StrobeMasterOffset
REAL
GSV
执行“运动组抓拍位置”(MGSP) 指令时的主轴偏移量。以主轴的位置单位指定。
TestDirectionForward
SINT
GSV
“运动运行连接诊断”(MRHD) 指令执行期间轴行程相对于伺服模块的方向。
0 = 负(反)方向
1 = 正(前)方向
TuneAcceleration
REAL
GSV
上次“运动运行轴调谐”(MRAT) 指令执行期间测量到的加速度值(位置单位/秒
2
)。
TuneAccelerationTime
REAL
GSV
上次“运动运行轴调谐”(MRAT) 指令执行期间测量到的加速时间(秒)。
TuneDeceleration
REAL
GSV
上次“运动运行轴调谐”(MRAT) 指令执行期间测量到的减速度值(位置单位/秒)。
TuneDecelerationTime
REAL
GSV
上次“运动运行轴调谐”(MRAT) 指令执行期间测量到的减速时间(秒)。
TuneInertia
REAL
GSV
根据控制器在上次“运动运行轴调谐”(MRAT) 指令执行期间所获得的测量值计算的惯量值(mV/千计数/秒)。
TuneRiseTime
REAL
GSV
上次“运动运行轴调谐”(MRAT) 指令执行期间测量到的轴上升时间(秒)。
TuneSpeedScaling
REAL
GSV
上次“运动运行轴调谐”(MRAT) 指令执行期间测量到的轴驱动器变换因子(mV/千计数/秒)。
TuneStatus
INT
GSV
上一“运动运行轴调谐”(MRAT) 指令的状态。
  • 0 = 调谐过程成功
  • 1 = 调谐进行中
  • 2 = 用户中止了调谐过程
  • 3 = 调谐超过 2 秒超时
  • 4 = 调谐过程因伺服故障而失败
  • 5 = 轴达到调谐行程限位 • 6 = 轴极性设置不正确 • 7 = 调谐速度过慢,无法测量
TuningConfigurationBits
DINT
GSV
SSV
轴的调谐配置位。
  • 0 = 调谐方向(0 = 正向,1 = 反向)
  • 1 = 调谐位置误差积分器
  • 2 = 调谐速度误差积分器
  • 3 = 调谐速度前馈位
  • 4 = 加速前馈
  • 5 = 调谐速度低通滤波器
TuningSpeed
REAL
GSV
SSV
“运动运行轴调谐”(MRAT) 指令引发的最大速度(位置单位/秒)。
TuningTravelLimit
REAL
GSV
SSV
“运动运行轴调谐”(MRAT) 指令用来限制调谐期间动作的行程限值。
VelocityCommand
REAL
GSV
轴速度伺服回路的当前速度参考值(位置单位/秒)。
VelocityError
REAL
GSV
伺服轴的给定速度与实际速度之差(位置单位/秒)。
VelocityFeedback
REAL
GSV
伺服模块估算的轴实际速度(位置单位/秒)。
*VelocityFeedforwardGain
REAL
GSV
SSV
要产生给定速度所必需的给定速度输出百分比。
*VelocityIntegralGain
REAL
GSV
SSV
控制器将该值 (1/msec) 与 VelocityIError 值相乘来修正速度误差。
VelocityIntegratorError
REAL
GSV
指定轴的总速度误差。
*VelocityProportionalGain
REAL
GSV
SSV
控制器将该值 (1/msec) 与 VelocityError 值相乘来修正速度误差。
*VelocityScaling
REAL
GSV
SSV
用于将伺服回路的输出转换为驱动器等效电压的值。
VelocityServoBandwidth
REAL
GSV
SSV
根据在上次“运动运行轴调谐”(MRAT) 指令执行期间所获得的测量值计算的驱动器带宽 (Hz)。
WatchPosition
REAL
GSV
轴的监视位置(位置单位)。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal